FIBRO
Fibro, Fischer-Brodbeck GmbH, werd in 1958 opgericht in Weinsberg en maakt sinds 1974 deel uit van de Läpple Groep. Als exclusief distributeur in Nederland denken onze Fibro specialisten graag met jou mee.
Hierbij een greep uit hun standaardproducten:
FIBROFLEX®
FIBROFLEX is een synthetisch materiaal dat bestaat uit polyurethaan elastomeer. Het materiaal heeft veel voordelen ten opzichte van de gebruikelijke rubbersoorten. Het heeft een hoge weerstand tegen scheuren, goede elastische eigenschappen, thermische veerkracht en het is bestand tegen oliën, chemicaliën, etc.
Geslepen precisiedelen
Ponsnippels, uitwerppennen en stelpennen behoren hier tot het standaardprogramma. Daarnaast zijn speciale onderdelen met kleine toleranties, hoge nauwkeurigheid en speciale materialen op aanvraag leverbaar.
Veersystemen
Welke veerkracht of veerweg je ook nodig hebt, Bossard heeft altijd de juiste veer beschikbaar. Zowel schroefveren volgens ISO- en fabrieksnorm als polyurethaan- en gasdrukveren zijn in vele afmetingen leverbaar.
Stempelhuizen
De stempelhuizen van Fibro zijn verkrijgbaar in gietijzer, staal en aluminium. Voor de geleiding heb je de keuze uit brons, sintermetaal en kogel- of rollengeleiding.
Geleide elementen
De precisiegeleide elementen zijn verkrijgbaar in bronsgeplateerde- en sintermetalen bussen. De rollende geleidingen zijn beschikbaar in kogel- of rollenkooien

Productcategorieën van FIBRO